This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:用户设置-最佳实践

Guru**** 2532980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665962/cc3220mod-user-settings---best-practice

器件型号:CC3220MOD

大家好!  

我们希望在 NVM 中为我们的应用保存一些用户设置。  

推荐使用哪种方法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为此、您可以使用文件系统 API。 请参阅 www.ti.com/.../getliterature.tsp 第7章。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我的想法...
    然后使用.xml 或.json 格式。 是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以根据需要保存数据格式(是的、您需要在闪存中有足够的空间)。

    1月