This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WiLink8 WL1837MOD BT 级无线电(1、2、3)?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665810/wl1837mod-wilink8-wl1837mod-bt-class-radio-1-2-3

器件型号:WL1837MOD

团队、

…客户有兴趣了解什么 BT 类无线电(1、2、3 μ F) 我们的 WiLink8支持?

https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

我应该补充的是、我们意识到这也取决于连接的天线、但是、使用带开箱即用天线的 WiLink8 MOD 评估套件的分类无线电是什么?  例如 COM8板。

Ty、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    请参阅 之前有关 BT 功率等级的 e2e 帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Dale。 出于某种原因、我昨天在搜索过程中未找到上一个主题。 感谢您的澄清。

    Chris