This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:不带 WiFi 的引脚终端

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665117/wl1837mod-pin-termination-without-wifi

器件型号:WL1837MOD

客户希望将 WL1837MOD 重复用于仅 BT 应用。  我们了解 WLAN_EN 必须被拉低、但需要知道如何终止其他未使用的连接:

SDIO_CMD (I/O)
SDIO_CLK (I)
SDIO_D0 (I/O)
SDIO_D1 (I/O)
SDIO_D2 (I/O)
SDIO_D3 (I/O)
WLAN_IRQ (O)

请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    不使用 WiFi 时、请找到以下配置

    SDIO_CMD (I/O)= GND
    SDIO_CLK (I)= GND
    SDIO_D0 (I/O)= GND
    SDIO_D1 (I/O)= GND
    SDIO_D2 (I/O)= GND
    SDIO_D3 (I/O)= VIO
    WLAN_IRQ (O)=无连接(然而、拉至一个测试点和一个10K 上拉电阻器仅用于调试模式、否则为无连接)。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Riz!

    此致、
    标记