This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3XXXRADIOTEST:无线电测试、某些 RX 功能缺失

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/663842/cc3xxxradiotest-radio-testing-some-rx-functions-are-missing

器件型号:CC3XXXRADIOTEST

大家好、

使用无线电工具进行认证以下功能不可用。 如何设置?

  • 我们无法使用当前测试程序在 RX 测试中选择特定的数据速率接收模式。
  • 在接收模式测试802.11b、802.11g、802.11n 的所有数据速率时、
  • RX 设置必须在特定数据速率下工作。 例如:1Mbps、54Mbps、MSC 0等

使用以下硬件/软件:

我使用以下硬件/软件:

- CC3100/CC3200 无线电工具 v1.2.5942.19689

- CC31XXEMUBOOST 板修订版3

- CC3100MOD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike -  

    对讲机工具允许您选择信道-但支持所有速率。 如果您有一个发送器只执行一个速率、则在工具中获得统计数据后、该速率将正确显示(就像仅选择了一个速率一样)。

    您是否可以详细说明您在这里想要实现的目标? 目前还不是100%清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好、请求来自 South Korrea 的测试机构、因此我只能转发他们的请求:

    '与 TX 测试一样、有必要为 RX 测试选择传输速度。

    目前,计划无法按计划选择传输率。

    RX 还需要一种允许用户选择传输速率的方法。

    因此、请提供方法或其他程序。"

    您可以在此处提供支持吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    可以在无线电工具中设置 TX 的速率。 正如 Josh 所说、无法设置测试接收器的特定 RX 速率。 如果他们正在执行特定类型的测试、请共享名称和详细信息。

    此致、
    本·M