This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:使用 Mesh + STA 的扩展器 AP

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665823/linux-wl1835mod-extender-ap-using-mesh-sta

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

你(们)好  

 我对 e2e.ti.com/.../6622.swaa166.pdf 上的欺骗感到困惑

第5.3节 Mesh +站点。

它说  

在同一器件上运行网状和站接口可实现 AP 和的范围扩展
从 AP 卸载到网状网络。

这意味着、如果我连接要扩展覆盖范围的 AP。 并运行网状网络

它将扩展我的 AP???

我是否必须制作 AP <->|STA+MESH |<->|MESH + AP|<->用户电话?

我使这种连接无效

是因为我没有配置路由表还是 iptables?

是因为我必须在同一个网络中实现所有功能吗?

基本上、我只想使用网状网络扩展 AP

您能给我一些指导吗?

我尝试了  

并遵循多角色

这对我不奏效

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您尝试在哪个平台上使用? 它是否具有带 TIAM35xx EVM 的 WL18xx COM8板? 您使用了哪个软件包?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 BeagleBone Green Wireless (BBGW)上安装了 ti-processor-SDK-Linux-AM335x-EVM-03.01.00.06和 R8.7

    我遵循了该指令 e2e.ti.com/.../7444.TI-Wilink-8-Linux-SDK.pdf

    我只能在网格0与另一个网格0之间的网格网络中 ping 通

    例如、

    BBGW(1)

    MESH 0:IP 地址192.168.2.1网络掩码255.255.255.0

    BBGW(2)

    MESH 0: IP 地址1 92.168.2.2网络掩码255.255.255.0

    我可以相互 ping mesh0 <->mesh0

    但是、当我创建类似这样的网络时、我无法在 wlan0 (AP)和 wlan0 (STA)之间 ping 通

    BBGW(1)

    MESH 0:IP 地址192.168.2.1网络掩码255.255.255.0

    wlan0 (AP) IP 地址192.168.1.200网络掩码255.255.255.0

    BBGW(2)

    MESH 0: IP 地址192.168.2.2子网掩码255.255.255.0

    wlan0 (STA) IP 地址192.168.1.217子网掩码255.255.255.0  

    DNS 服务器192.168.1.2

    我的目标是使用 Wi-Fi 网状网络在 wlan0 (STA)上连接扩展 AP