This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:确认使用 TI 驱动程序的方式

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665337/cc3220moda-confirm-the-way-to-use-the-ti-driver

器件型号:CC3220MODA

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
当客户将 UART_READ 函数与"UART_MODE_BLOCK"一起使用时,是否可以使用"UART_READCancel()函数?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    UART_readCancel 只能用于 UART 回调模式。 请参阅 SDK 中的 TI 驱动程序文档。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、
    感谢您的评论。
    如果客户希望在获取预期的数据计数之前停止 UART_Read、他们应如何执行该操作?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    如果使用阻塞模式,则可以使用 UART_PARAMS_INIT()在 UART 参数中设置读取超时。 这可以防止您的应用程序永久阻止。

    如果希望应用能够动态停止 UART_READ、则应使用回调模式。

    此致、
    Sarah