This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:电源建议

Guru**** 2534240 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665547/cc3220mod-power-supply-recommendation

器件型号:CC3220MOD

您好!

我对 CC3220MOD 模块的电源设计有一些疑问-

1.建议使用电池还是 LDO 代替 SMPS?

或者、如果可以使用降压或升压转换器、那么对开关噪声、纹波等有哪些限制?

此致、

Prachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prachi、

    请查看数据表的第4.4节、了解电源要求。 您需要确保电压不会降至2.1V 以下、否则您将进入器件的欠压状态(第4.8节)。

    如果使用电池来确保电压电平、我建议您使用降压/升压、您可以查看我们的 CC3220 Launchpad 参考设计以了解器件建议。 (http://www.ti.com/tool/CC3220SF-LAUNCHXL)

    希望这对您有所帮助!

    Vince