This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200闪存上的 ARP 文件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665629/arp-file-on-the-cc3200-flash

主题中讨论的其他器件:CC3200MOD

您好、

我们遇到了一个奇怪的问题-当在 CC3200MOD 闪存上列出文件时、在我们的其中一个器件中出现了一个"arp"文件、我们对此一无所知。

该文件不是由我们的 FW 创建的、因此它在创建该文件的 simplelink 库中显示一些内容。

最奇怪的是、我们有许多单元、使用完全相同的 FW 和服务包、但其中只有一个单元会显示此文件。

我的问题如下:

1.这个"arp"文件的确切含义是什么?

2.何时创建? 有些器件怎么可能具有它、而另一些器件怎么可能不具有它?

3.我们是否有办法确保永远不会创建它? 这对我们至关重要、因为我们对闪存上的空间利用率进行了严格的规划

4.在没有"arp"文件的情况下是否有任何缺点需要工作?

提前感谢、

Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tal、

    文件/tmp/table.arp 是 ARP 表缓存。 此文件最多可容纳8个条目。 该表在收到设备 IP 地址的 ARP 响应后更新。 此文件由 NWP (WiFi 协处理器)本身创建。 您无法禁用对该文件的 crating。

    有关 sFlash 中系统文件的更多信息,请访问 :processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Serial_Flash_Guide

    1月