This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:调试器升级后、SWD 首次使用 Amazon FreeRTOS 时出错

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665329/ccs-cc3220sf-launchxl-ccs-cc3220sf-launchxl-after-debugger-upgrade-error-in-swd-in-first-time-using-amazon-freertos

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我在调试新的 CC3220SF LAUNCHXL 时遇到了问题、我允许执行入门指南中提到的步骤。

即使按照某些帖子中的建议将 SOP 位置更改为 Pin O。 仍然存在问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Punith:

    1.您是否使用 UniFlash ImageCreator 将 CC3220SF LaunchPad 置于开发模式?
    2.您是否已将 CCS 工程中的 targetConfig 文件更改为使用 CC3220SF_SWD?
    3.您看到了什么错误?

    此致、
    Sarah