This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TiWi-R2 TX 速度

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/664497/tiwi-r2-tx-speed

主题中讨论的其他器件:DM3730

我正在制作基于 dm3730和 TiWi-R2的无线摄像头。
我注意到传输速度限制在大约1Mbit。
因此、在720p 时、gstreamer 将 FPS 降低至12帧。

我知道 TiWi-R2可以做得更多、但我不知道该做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,这是一个基于已停产的 WiLink - WL127x 版本的 LSR 模块。 您将需要在这方面与 LSR 配合使用。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议在 TI 论坛上咨询 LSR:)
    www.lsr.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    WL127x 已于几年前停产、TI 不再提供支持。 如果可能、我建议您改用 TI WiLink8: www.ti.com/.../overview.html

    有关如何调试的一般指针:
    -使用 iperf 获得精确的吞吐量结果。
    -如果可能,请尝试在屏蔽室中测试此情况,而不受射频干扰
    -确保已在 AP 上启用802.11n/HT

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    RX ~ 8-9Mbit/s
    TX ~ 500-700kbit/s

    如何启用802.11 n/HT?
    如何检查802.11 n/HT 是否已启用?