This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:编程电压

Guru**** 2585825 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/664569/cc3220moda-programming-voltage

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

目前、我们的原型使用具有2.8V 电压的 CC3220SFMODA。  

我们计划使用 cc3220 launchpad 通过使用 UART TX/RX 和 cc3220 Launchpad 上的 nReset 对 CC3220SFMODA 上的串行闪存进行编程。  

我的问题是、由于 launchpad 在 UART TX/RX 和 nRESET 线路上使用3.3V 电压、我们能否在   使用2.8V 为 CC3220SFMODA 供电时将这些线路直接连接到 CC3220SFMODA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看数据表的第5.1节。 数字 IO 的绝对最大值为 Vbat + 0.5、如果 UART 线的运行速率为3.3、这将使您达到绝对最大额定值。

    我建议使用电阻分压器或其他一些机制来降低3.3V UART 线路上的逻辑电平。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    UART TX RX 连接到 cc3220sf launchpad 上的 TM4C1294NCPDTI3R、  

    分压器只会单向降低电压、因此我想电压转换器是双向通信的唯一选择吗?