This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在 cc3220sf launchpad- IICDC 中 COM 端口不工作

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/664709/cc3220sf-launchxl-com-port-not-working-in-cc3220sf-launchpad--iicdc

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFENERGIA

我将使用 cc3220sf launchpad 和 Energia 对其进行编码。 使用串行监视器时,有时串行监视器工作,有时则不工作。 有人可以帮我。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaji、

    您看到了什么行为? 您在 PC 上使用的是什么串行终端? 您是否已使用 ImageCreator 将应用刷写到器件中、或者是否在 CCS 或 IAR 中运行调试会话?

    此致、
    Sarah