This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MODLAUNCHXL:CC3200MODLAUNCHXL

Guru**** 2589410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/661059/cc3200modlaunchxl-cc3200modlaunchxl

器件型号:CC3200MODLAUNCHXL

问题1. 在原始套接字模式下由 SL_Recv 返回的8字节标头(请参阅收发器应用)中报告的 RSSI 与 RSL (以 dBm 为单位的功率)之间的关系是什么?

问题2. LAUNCHCC3220MODASF 的相同关系(转换公式)是否为真?

问题3. 如果不是、那么您也可以为 LAUNCHCC3220MODASF 共享相同的内容吗?

--

此致、

Neeraj Sallh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    我不确定 Q1。 我必须对此进行调查、然后返回。 这将需要与我们团队中的一个成员进行讨论、该成员将在下周初之前不可用。 然后、我将进行跟进。

    这在 CC3200和 CC3220器件之间是相同的。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    同时、我们尝试测量射频端口上的 Tx 功率。
    随附的照片显示了从 CC3200MODLAUNCHXL 的 Murata 连接器获取的导线的连接。
    白色电缆的另一端有一个连接器、我们使用 Litepoint 和频谱分析仪来测量发射的功率。

    我们的意见如下:
    在收发器应用程序用户选择为1的 RSSI 值上、Tx 功率峰值为14.4dBm、平均值为。 12.2dBm
    2.在用户选择为15的 RSSI 值上、Tx 功率的峰值功率为11.9dBm、平均值。 为9.6dBm。
    在 RSSI 值0处、Tx 功率也是最大值、峰值为15.3dBm、平均为13dBm。

    上述意见可归纳为:
    最小功率和最大功率之间的差值约为3.4dBm (15.3 - 11.9 = 13 - 9.6)。
    功率正在下降、而不是从 RSSI 1增加到15。


    但是、如果将"swru368a.pdf"第18.3节中的以下文本视为参考:
    –WLAN_General_Param_opt_STA_TX_POWER–设置 STA 模式 Tx 功率级别、数字
    从0到15、因为与最大功率的 dB 偏移(0将设置最大功率)。
    –wlan_General_Param_opt_AP_TX_power–设置 AP 模式 Tx 功率级别、数字
    从0到15、因为与最大功率的 dB 偏移(0将设置最大功率)。

    以上 swru368a.pdf 文本是否暗示:
    问题1. 我们应在1和15之间获得0至14dB 的完整范围。 因此、如果我们在范围的一端检测到14.4dBm (值1为 RSSI)、则在范围的另一端(RSSI 的值15)应该看到接近0dBm、而我们看到的是11.9dBm。
    问题2. 此外、该文本是否还意味着 TX 功率随着我们在1到15之间选择更大的 RSSI 值而增加(当我们在1的较小 RSSI 值下看到更大的功率时、在哪里)?

    --
    此致、
    Neeraj Sallh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj -
    根据您的图片、您需要确保移除 R75 -请参阅 :www.ti.com/.../tidrc48.pdf、表2 -否则板载天线仍将连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!
    我们已交叉检查了连接。 R75已被移除。
    我们通过检查板载天线电路的导通性进行了重新验证。 它是开放的。

    那么、我们如何解释/解决无法获得全范围 TX 功率的问题? (实现的范围仅为3.4dBm = 15.3 - 11.9 = 13 - 9.6)。

    请注意、我们正在收发器应用程序中运行此数据传输/接收(因此正在使用原始套接字模式)。

    --
    此致、
    Neeraj Sallh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nerraj、

    但愿一切顺利。 确保获得正确功率级别的最佳方法不是从收发器应用程序开始、而是使用无线电工具来控制所发送信号的频率、调制、功率、延迟大小。 这样、您就可以拥有一个可控制的环境来测量功率。 使用 Litepoint 时、请确保测量零点功率、因为这将相当于100%占空比信号。

    输出功率取决于调制、如果在更改功率级别时其他参数发生更改、这会影响输出功率。

    要检查的其他事项是查看您使用网络分析器的电缆并查看 S11是什么。 您应该查看模块内的滤波器、因此我希望 RL 大于-15dB。 如果您也看不到这种情况、电缆可能会导致问题、因为在较低功耗下、您测量的功率将由于反射而关闭...

    可在此处找到无线电工具信息:

    谢谢、

    Riz