This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:擦除绑定的器件信息

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/663948/wl1831mod-erase-bonded-device-information

器件型号:WL1831MOD

Linux、WL1831MODGBMOCR、使用 Bluetopia PM

我有一个支持绑定的 BLE 外设器件实现。 是否有方法擦除绑定的远程设备的绑定信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    Bluetopia PM (平台管理器)使用栈顶的抽象。 PM 在 BTPMLECFG.BTC 文件中自动存储/恢复 CCCD。

    例如、您将找到 BTPMLECFG.BTS 中存储的绑定器件的 CCCD、格式如下。

    [GATM]
    …
    CC-{BD_ADDR of the Bonded device}={CCCD}
    …
    

    无需从应用程序中手动存储、更改或删除绑定器件的 CCCD。 因此、此任务没有应用级 API。 但是、如果需要进行调试、可以从 BTPMLECFG.BTC 文件中手动删除 CCCD。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、您好!

    对于我们的应用、我们要求删除基于器件地址的远程器件的绑定信息。

    在 SS1BTPM 运行时、手动编辑 BTPMLECFG.BTC 以删除特定远程设备的绑定信息意味着什么?

    还是在编辑.bTC 文件之前应终止 SS1BTPM 应用程序?

    您能否提供 BTPMLEFCFG.BTC 文件格式的说明、以帮助我们从文件中删除特定的远程器件绑定信息?

    此致、

    Hieu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hieu、

    [引用用户="Hieu Pham55"]

    对于我们的应用、我们要求删除基于器件地址的远程器件的绑定信息。

    [/报价]

    我看不到这种情况的任何原因。 为何此时不取消配对器件? 为何只需专门删除绑定信息?

    [引用用户="Hieu Pham55"]

    在 SS1BTPM 运行时、手动编辑 BTPMLECFG.BTC 以删除特定远程设备的绑定信息意味着什么?

    还是在编辑.bTC 文件之前应终止 SS1BTPM 应用程序?

    [/报价]

    最好在编辑 BTPMLECFG.BTC 之前终止 SS1BTPM 守护程序。 由于守护程序使用此文件,因此在 SS1BTPM 运行时手动编辑 BTPMLECFG.BTC 可能会创建竞争条件,从而导致平台管理器出现错误。  

    [引用用户="Hieu Pham55"]

    您能否提供 BTPMLEFCFG.BTC 文件格式的说明、以帮助我们从文件中删除特定的远程器件绑定信息?

    [/报价]

    BTPMLECFG.BTC 是一个文本文件、您可以使用文本编辑器打开。 如上所述、以"CC-"前缀开头的行包含 CCCD。  

    此致、

    Vihang