This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3220S-LAUNCHXL:HttpClient CC3220

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/663301/compiler-cc3220s-launchxl-httpclient-cc3220

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

请帮帮我。

我正在使用 CC3220的 SDK 1.6 并在部分 httpclient 中工作、但完全没有找到示例 httpclient。

我想问 TI 有针对 https 客户端的计划示例、TI 有计划构建示例、如 CC3200

希望能提供反馈

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    我认为目前没有计划在 SDK 中提供正式示例。 该库的设计非常简单、因此用户可以轻松地围绕该库构建应用。 如果在使用 SDK 时需要参考来解析 HTTP 响应、这当前由 OTA 示例完成、您可以使用该示例或 CC3200示例作为参考。 具体而言、OTA 库包含文件 OtaHttpClient.c/.h、可为您提供一个起点。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关最新更新、请参阅此帖子->

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/p/663977/2440976#2440976

    最棒的

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben M、

    您能不能告诉我下一个季度 SDK 发布的时间、因为我需要与我的上司回复、2018年 CC3220是 我们公司的主要产品。

    谢谢

    Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    将于3月底前完成。

    此致、
    本·M