This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:使用 IAR 导入 CC3220 SDK。 收到警告消息、无法导入。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/661035/cc3220-use-iar-to-import-cc3220-sdk-got-warning-message-and-fail-to-import

器件型号:CC3220

您好、香榭丽舍

我的客户尝试使用 IAR 导入 CC3220 SDK。 但是、有一条警告消息、并且项目未导入。 请问有没有人有这个问题? IAR 版本为7.8。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    即使按照 SimpleLink MCU SDK 快速入门指南中的步骤设置 IAR 环境、也是如此吗?

    SDK 中的 Quick_Start_Guide.html 中列出了这些步骤 /simplelink_cc32xx_sdk_1_60_00_04/docs/simplelink_mcu_sdk。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您的回复。 我查看了该指南、其中有"构建您的内核配置"和"构建您的内核库"。 如果客户不想更改任何设置。 他们应该做这两个步骤吗? 谢谢!

    此外、我尝试在我的笔记本电脑中构建内核、然后按照指南进行操作。 我想构建 CCS 项目。 我打开命令窗口并转到 C:\TI\simplelink_cc32xx_sdk_1_60_00_04\kernel\tirtos\builds\CC3220S_LAUNCHXL_release\ccs。 然后键入 C:\TI\xdctools_3_50_04_43_core/gmake.exe

    它显示了错误、并且显示它找不到 c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS.  但是、我在 CCSv7.1/ccsv7文件夹中安装了编译器。 这就是我遇到错误的原因。 您能告诉我是否可以更改编译 器搜索 路径?  谢谢    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    不需要、如果他们没有改变任何东西、就不需要重建。 尝试使用记事本打开 SDK 顶层的 imports.mak 文件、并更新编译器路径。

    此致、
    本·M