This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MODA:如何在 CCS 工程中使用新 SDK?

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/664195/ccs-cc3220moda-how-to-use-new-sdk-in-ccs-project

器件型号:CC3220MODA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个与 CC32xx SDK 1.50.0.06配合使用的项目。  我想利用1.60.0.04中的 http 客户端、因此我将其安装在我的 PC 上。  我可以看到已安装的产品列表中列出了它。   

如果我在工程属性的"链接资源"部分更新 COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR、则不需要。  如果我关闭窗口并重新打开、该值将返回到旧的 SDK 位置。

如何在项目中更改 SDK?

谢谢!

Joe K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    如果您正在处理工作区中已有的工程、并且希望更新该工程以引用新的 SDK、请执行以下操作:

    1.进入常规部分上的 RTOS 工程构建

    2.选择“产品”选项卡

    3.在 Products and Repositories 视图中、选择最新 SimpleLink CC3220 SDK 版本的框

    主工程应从 RTOS 编译中继承该函数、并使用该函数适当设置链接的资源。

    请参阅下面的示例屏幕截图:

    此致、
    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    感谢您提供信息。
    posix/FreeRTOS 文件是否更改了名称? 我看到"_freertos"已从该版本中的大多数文件中删除。
    包含新文件的最简单方法是什么?
    谢谢、
    Joe K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    是的、我认为核心 SDK 发行说明中没有明确说明所有 simplelink SDK 都依赖这一点、但这是发行说明的升级和兼容性信息部分所述更改的一部分。 重大的变化是 POSIX 软件包所在的位置、但也包括命名。 请在此处查看:

    simplelink_cc32xx_sdk_1_60_00_04/docs/simplelink_mcu_sdk/release_notes_coresdk_cc32xx_3_40_01_02.html

    此致、
    本·M