This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:是否在运行时确定 wlink6与 wilink8?

Guru**** 2766055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/661229/wl1831mod-determine-wlink6-vs-wilink8-at-runtime

器件型号:WL1831MOD

假设我已经有一个使用 wilink6的设计、我更新了该设计以也使用 wilink8。 是否有方法可以通过软件检测电路板上的哪一个? 是否有芯片 ID 寄存器或我可以读取的类似内容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、无法在运行时检测 wl12xx 和 wl18xx fasmil 之间的情况。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    我认为 wl18xx 报告了 SDIO 版本 SDIO_SDIO_REV_3_00、因此这可用于在运行时进行区分。

    Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法识别 TI WiLinkx 无线电设备和其他制造商...?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道有什么通用的方法来实现这一目标。
    即使是 Iain 在上面所说的、也需要安装一个单独的驱动程序来尝试检测这种情况。
    这样的代码现在还没有实现。

    BR、
    Eyal