This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:5GHz WiFi 问题

Guru**** 2782545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/663777/linux-wl1837mod-5ghz-wifi-issue

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具/软件:Linux

您好!

我正在研发 Wl1837芯片。由于该芯片是双频带、因此它应该扫描2.4GHz 和5GHz、 在我们的实验室中、我们能够扫描5GHz、但事件发生在伦敦、他们使用的是 Ruckus 路由器、并且无法像我在前面的查询和共享的路由器数据表中所讨论的那样进行扫描。 (https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/wilink_wifi_bluetooth/f/307/p/660633/2428659#2428659)

从查询的答案中、我们已在主板中设置 GB 设置、并尝试扫描区域设置为 GB 的 AP。它已成功扫描 AP SSID。但我们在伦敦向客户提供的相同软件在该处无法正常工作。

那么、另一个原因是什么呢? 我们如何进行调试?

e2e.ti.com/.../2428659

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已将 AP 和 WL18xx 的电路板设置为相同的区域? 如果不是、请确保它们都设置为相同的区域。

    如果您仍然遇到问题、我建议使用 WiFi 监听器应用程序(Android 或 iphone 应用程序)检查 AP 使用的信道。