This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:IICDC -将器件连接到模拟和数字引脚

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1080EVM, LMP91050SDEVAL, CC3200-LAUNCHXL, ENERGIA, CC3200, LMP91050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/663586/cc3200-launchxl-iicdc--connecting-devices-to-analog-and-digital-pins

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:HDC1080EVMLMP91050SDEVALENERGIACC3200LMP91050

如何将 HDC1080EVM 和 LMP91050SDEVAL 连接到 CC3200-LAUNCHXL? 我正在使用 Energia。 要连接哪些引脚? 以及如何在 Web 服务器中主动监测传感器级别。

请提供所有连接的器件的基本引脚图、并可能提供运行该器件的 Energia 代码。

同样、我们也非常感谢其他项目的类似引脚图。

我们使用以下内容作为订购 IICDC 2017工具的参考:http://www.ti.com/solution/variable_air_volume_vav_box

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nibi、

    我无法根据 Energia 库给出建议、但看起来 HDC1080EVM 可以将段与传感器与 EVM 分开、并使用 I2C 接口与 CC3200等主机进行通信。 请查看 《HDC1080EVM 用户指南》第2.5节和第2.6节的末尾

    LMP91050SDEVAL 看上去旨在与单独的控制器板配合使用、但也可以在没有它的情况下使用。 请参阅 《LMP91050评估板用户指南》的第5.0节。 如第5.0节所述、您需要参考 LMP91050 SPI 时序数据表。 我建议为这些器件制作单独的线程、以了解您的原型设计的可行性。

    为了识别 CC3200上的相应引脚、请查看 数据表的表3-1 、找到同时支持 I2C 和 SPI 连接到传感器的必要引脚。 或访问 dev.ti.com 查看 PinMux 工具。

    此致、

    本·M