This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:CC3200的 GPIO 读取功能(MAP_GPIOPinRead)不工作

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/663202/ccs-cc3200-gpio-read-function-for-cc3200-map_gpiopinread-not-working

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用 cc3200,使用 GPIO。 GPIOwrite 工作正常。 但 GPIOread 不起作用。 这意味着读取 GPIO 引脚  

此处将使用 CC3200的引脚15。 您能提供支持吗  

//为 GPIO 输入配置 PIN_15、GPIO22 --> GPIO0

以下是代码:每次读取0时,即使引脚为高电平,此代码也是如此  

void GPIO_read (uint16_t GpioId)

unsigned long g_Dir = 1;
MAP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_GPIOA2、PRCM_RUN_MODE_CLK);

MAP_PinTypeGPIO (PIN_15、PIN_MODE_0、false);                  //配置来自 pinmux  

MAP_GPIODirModeSet (GPIOA2_base、0x40、GPIO_DIR_MODE_IN); //将引脚配置为输入  

G_Dir=MAP_GPIOPinRead (GPIOA2_BASE,0x40);

此致

Divesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divesh、

    您是否正在使用 LaunchPad? 如何将引脚设置为高电平?
    请注意、如果您使用的是 LaunchPad、则 GPIO 22用于其中一个按钮、并且其上有一个下拉电阻器、与某些其他 GPIO 不同、可支持此功能。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    是的,它现在可以工作。

    谢谢、此致
    Divesh