This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:IICDC:Energia 上的 CC3220sf

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/663541/cc3220sf-launchxl-iicdc-cc3220sf-on-energia

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFENERGIA

我可以使用 Energia 配置 CC3220SF 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aman:

    我认为有一个使用 SmartConfig 的示例、但我建议下载 CC3220 SDK 并使用配置示例开始使用 CC3220中内置的不同配置选项。

    此致、
    本·M