This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:扫描器和 AP

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/663468/cc3100-scanner-and-ap

器件型号:CC3100

您好!

我在这里是新手。 我正在处理一个项目、我希望在其中配置 CC3100、以便根据我的输入/命令切换 b/w AP 和客户端

我如何闪存芯片。 请指导我。    

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    主机 MCU 可通过执行以下操作指示 CC3100在 AP 模式和 STA 模式之间切换:

    1) 1)根据需要使用 Role_STA 或 Role_AP 调用 sl_WlanSetMode()
    2)调用 sl_Stop()并具有适当的超时时间,以关闭网络处理器以允许模式切换
    3)调用 sl_Start()以在新模式下重新启动网络处理器

    有关所有命令的文档、请查看 CC3100 SDK 中的以下位置(cc3100-sdk/docs/simplelink_api/programmer_guide.html)

    此致、
    本·M