This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220S 和 CC3220SF 兼容性

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/663392/cc3220-cc3220s-and-cc3220sf-compatibility

器件型号:CC3220

你(们)好!

我已经制作了我的定制板并在其中安装了 CC3220S*。
我使用 UniFlash 上传在 LaunchPad CC3220SF 上运行良好的代码。
UniFlash 显示"器件类型错误"、但继续上传。
但是、上传后无法正常工作-可能是由于电路板错误或此"器件类型错误"导致的。

问题:如果为 CC3220SF 编译了二进制文件、它是否在 CC3200S 上运行而不进行任何更改?

谢谢、
Mike。

*这一个、我不确定它是否包含后缀 S - https://www.digikey.com.au/product-detail/en/texas-instruments/CC3220SM2ARGKT/296-45440-1-ND/6695828

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    否 SF 的二进制文件与 S 器件不兼容。 SF 器件具有从内部闪存执行的代码、但 S 器件具有 RAM 中的代码(因为 S 器件没有内部闪存)。 因此、代码构建/与不同地址链接。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    非常感谢您的回答!
    在 CCS 中编译工程时、您能告诉我如何针对不同的器件?

    谢谢、
    Misha。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Misha、

    您需要更改链接器文件。 CC3220SF-*.cmd 更改为项目中的 CC3220S-**文件。

    1月