This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:外部认证天线

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/662336/wl1835mod-external-certified-antenna

器件型号:WL1835MOD

你(们)好  

我计划将经认证的天线用于 WL1835MOD。 为了重复使用该认证、模块评估板及其天线连接器(J5 -位置和布线)的布局与 WL1835MODGB 评估板相同。  但是、除了板载芯片天线外、我看不到任何外部认证天线的测试报告文档。  在数据表中、原理图显示 J5和 J6为"仅用于调试"。  因此,为了重复使用认证,是否可以使用以下链接中列出的经认证的外部天线,以便使用 J5连接器安装它?

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification

此致、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在以下位置查阅表格?:
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification

    另请注意以下注意事项:

    注意:器件型号仅供参考-所列类型中增益相等或较低的任何天线均可用于重复使用认证

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Eyal、在这种情况下、我可以使用表中的认证天线来重复使用认证。 但仍然需要答案、在认证测试期间、这种经过认证的外部天线(例如- Ethertronics - 1000423)是如何与 WL1835MOD 评估板连接的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    通常、我们在传导模式下运行了模块的监管认证。
    尽管使用天线更容易(因为您不需要像在传导模式中那样增加最大增益)、但我们在传导模式下运行、这样我们的认证就不会局限于特定的天线。
    这样、我们的认证就可以支持我们列出的多种类型的天线。

    用于将天线连接到 COM8评估板。 可以将天线连接到板载 U.FL 连接器(将板载天线的 RNR 更改为 U.FL 连接器)。 甚至建议用 SMA 连接器替换 U.FL 连接器、这些连接器对于射频性能测量更可靠。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eyal、这应该会有所帮助。