请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1837
工具/软件:Linux
您好!
当我在器件树中为 WL_EN 使用固定稳压器时、对于 Zynq Ultrascale 上的 Linux 4.9、我会收到中断超时错误、并且驱动器无法切换 WL_EN。 但是 SDIO powerseq 工作正常。 我唯一的问题是、当我想从 Linux 中禁用 wlan0时、我看到 WL_EN 上出现窄高电平脉冲、但一切都按预期工作。 (没有错误,我可以获取 IP 和传输文件...)
这种配置在 Linux 4.9上是正确的还是预期的(使用 powerseq 来切换 WL_EN)、还是与我们的 MP SOC 中的 SDIO 驱动程序/IP 相关、而不是 Linux?
谢谢