This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:Beagle Bone Green Wireless Wl18xx WIFI &BT - BT 专用天线

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/662528/linux-wl1835mod-beagle-bone-green-wireless-wl18xx-wifi-bt---bt-dedicated-antenna

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

大家好、

我找到了此主题:

但在本例中、我们需要在 WiFi 接口上使用网状网络、并在 BT 接口上扫描 BLE 信标。

是否可以在运行期间或通过修改 wl8xx 配置文件、将 SPDT 开关设置为始终将第一个天线专用于蓝牙?

或者、我们是否可以通过任何方式将蓝牙的优先级提高到 WiLink 无线电资源之上?

在本例中、我们需要与 BT 同时使用 WiFi。

提前感谢、

Lourenco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lourenco、

    WiFi 和 BT 天线是共享的。
    我很确定、不可能按照您描述的方式创建天线的分离。

    指定我们的硬件专家进行确认。

    BR、
    Eyal