This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:将 CC3220用作软/有限 AP 时、是否可以在相同或其他通道上扫描其他 AP#39?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/662472/cc3220-is-it-possible-when-using-the-cc3220-as-a-soft-limited-ap-to-perform-a-scan-for-other-ap-s-on-the-same-or-other-channels

器件型号:CC3220

我有一个关于 CC3220的问题、在我可以找到的任何文档中都不清楚。  

将 CC3220用作软/受限 AP 时、是否可以对相同或其他通道上的其他 AP 执行扫描? 我认为被动扫描(仅查找信标)是可以的、不需要执行主动(发送探头请求)扫描。

我们计划构建一个将在两种配置中使用的器件。

1)独立

在此模式下、包含 CC3220的器件将启动并作为 AP 进行广播。 然后、iPad / iPhone 将连接到设备、它们将进行通信。 对此、我们不需要任何特殊的东西。

2) 2) Artimus 模式

在此模式下、该器件与我们的 Artimus 便携式 ADSB 接收器结合使用。 Artimus 将是 iPad/iPhone 连接到的主要接入点、包含 CC3220的器件将作为 STA 连接到 Artimus AP。

我们计划为新器件实施配对方案、在该方案中、我们将告知新器件是否应尝试连接到 Artimus 以及连接到哪个设备。 话虽如此、我们看到一些边缘情况、我们希望从中恢复正常。  

初级侧边材箱向下移动至-  

如果新器件配置为连接 到 Artimus 并在初始状态下连接。 后来、Artimus 会消失、从而导致意外关闭、电池电量耗尽或其他一些故障。 如果我们在扫描中找不到 Artimus、这将很容易检测并转换到 AP (独立模式)。 如果 Artimus 回来(电池重新充电、重新打开或已插入)、我们希望能够检测到这一点、并将器件切换为以 STA 形式连接到 Artimus。 原因是 iDevice 一次只能连接到一个 AP、并且两个器件都在应用中具有我们需要的数据、因此我们希望为用户实现这些无缝转换。

那么、如果我们让 CC3220处于 AP 模式、我们还能看到其他 AP 的情况吗? 如果我们能够做到这一点、我认为我们可以涵盖这种边缘情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我认为 CC3220网络处理器编程人员指南的第3.7节对此进行了明确说明。 请告诉我您看到的行为是否与文档有所不同-

    CC3220仅支持活动扫描。 扫描可能会多次发生、但在 AP 模式下受支持。 通常、当您连接了将配置设备的客户端、并且您希望向客户端提供设备可以看到的附近 AP 列表时、此类扫描用于配置。

    需要记住的一点是、持续扫描肯定会对系统的功耗产生负面影响、因此应小心处理。

    此致、
    本·M