This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:wl1835MOD

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/661749/wl1835mod-wl1835mod

器件型号:WL1835MOD

通过下面站点上的 WoWLAN 文档、我想知道如何在 gtk_reKeying 上唤醒。 在文档中、这一点一点一点一点也不清楚。

processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Adding_WoWLAN

来自 WoWLAN 文档

iw WoW 命令:

iw WoWLAN 启用[任何][断开连接][魔术包][gtk-rekey-failure][EAP-identity-request][4Way-handshake][rfkill-release][模式 *)

谢谢

此致

Mohsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moshen、
    您能否为 EAPOL pkts 设置滤波器并进行测试:

    示例:
    在任何到达 MAC 00:44:44:44:44:44:44:44:44:44的 EAPOL 流量上唤醒
    iw phy0 WoWLAN 启用模式00:44:44:44:44:44:44:-:-:-:-:-:88:8e

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Saurabh
    看起来他们已经在模式中完成了这项工作。 接下来要尝试什么。 o 当 GTK 重新密钥时为什么不唤醒...

    谢谢

    Mohsen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohsen,
    GTK 配置通过 EAPOL 帧进行。 如果 EAPOL 筛选器不起作用,我建议为故障场景共享监听器跟踪/驱动程序、固件日志。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Saurabh
    我将通过单独的电子邮件发送这些内容...