This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100未使用由&quot 颁发的 SSL 证书连接 WiFi 企业网络;中间 CA "

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/661763/cc3100mod-cc3100-not-connecting-with-wifi-enterprise-network-with-ssl-certificate-issued-by-intermediate-ca

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

我们能否创建一个证书链并将其存储到 cc3100 /cert/ca.pem 文件中以连接 PEAP MSCHAPv2企业网络。 我们创建了证书链、但 cc3100未连接到企业网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、对于连接企业网络、只需服务器根证书颁发机构文件即可进行连接。 为什么需要证书链? 服务器是否未配置为发送根 CA 和中间 CA?

    谢谢、
    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moore、

    是服务器仅发送其在证书上的证书,而不发送中间 CA 证书,如果我在/cert/ca.pem 中存储根 CA,我在 Wire-shark 捕获中获得未知 CA 警报,如果我存储中间 CA,我在 wire-shark 捕获中收到错误的证书警报。 Windows 正在验证服务器证书、因为已安装 Intermidiate CA 和根 CA、但 CC3100出现故障。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ammar:

    这不在 TLS 规范的范围内、TLS 规范规定服务器将发送其整个证书。 因为它超出了规格、所以我们不支持它。

    此致、
    本·M