This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100 WIFI 热点

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/662225/cc3100-cc3100-wifi-hot-spot

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC3120

大家好、

是否可以将 CC3100配置为 wifi 热点

此致、

Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    可以、您可以将 CC3100设置为 AP 模式。 在此模式下、只能连接一个客户端。 新 CC3120在 AP 模式下最多支持4个客户端。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    请快速回复。


    此致、
    Kiran。