This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:WL1835MODCOM8B:

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/661748/wl1835modcom8b-wl1835modcom8b

器件型号:WL1835MODCOM8B

在有关 WLAN 和 ZigBee 共存的 TI 应用手册中、WL18xx 和 ZigBee 芯片之间连接了3个信号、它们是高电平有效还是低电平有效? 以下应用手册中没有相关信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AFAIK 是高电平有效的。
    Saurabh、您能确认吗?

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohsen、
    从 WiLink8到 ZigBee 的 WiFi_Tx_Active/WiFi_Rx_Active GPIO 为低电平有效。
    从 ZigBee 到 WiLink8的 PA 关断 GPIO 为高电平有效

    谢谢
    Saurabh