This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:WiFi 和 Zigbee 交换

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/661415/cc3100-wifi-and-zigbee-swapping

器件型号:CC3100

尊敬的先生/女士:

我们对  应用中使用 CC3100感兴趣、我们希望同时使用 WiFi 和 Zigbee、但不希望同时使用、每次只需一个(用户可选)。 是否可以在两种协议之间进行交换? 为此、我们是否需要外部存储器?

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saikiran、

    CC3100仅用于 Wi-Fi。 您必须在系统中具有另一个具有 Zigbee 功能的器件。 CC3100需要外部存储器才能正常工作、但我不确定您是否需要在此类系统中使用额外的外部存储器。

    此致、
    本·M