This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:VDD-ANA2引脚使用

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/661220/cc3220-vdd-ana2-pin-use

器件型号:CC3220

您好!

我使用的是 CC3220S、在数据表中发现有冲突的信息、DNP R8表示不需要将引脚47连接到 VCC。

我的原型使用引脚47悬空(仅对电容器进行去耦)、没有问题。 是否需要 VCC 连接? 如果是、原因是什么?

谢谢、Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议将10uF 去耦电容器接地。 如果您打算将引脚45用作 GPIO、则需要将去耦电容接地并上拉至引脚47上的 VCC。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Charles、

    我不需要引脚45、因此我将使引脚47悬空。

    谢谢、Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很清楚、您需要添加10uF 电容器。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是0.1uF、没有任何问题、但数据表中存在以下混淆: