This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:实际器件型号为 WL1833。 当 WL1833在5GHz 上运行时、我们需要限制通道列表

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/609768/wl1835mod-the-real-part-number-is-wl1833-we-need-limit-channel-list-when-wl1833-is-running-on-5ghz

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1833WL1837

我们正在准备好使用 WL1833和 QNX-6.5.0-SP1-wilink8-1374 SW/FW 的 Louie 机器人、以便通过5GHz WiFi 的稳压器认证。 我们要做的一件事是将5GHz WiFi 通道限制为36、40、44、48、149、 153、157、161和165的工作站角色。

 

我将 wpa_supplicant.conf 更改为“freq_list=5240”,以便在我的机器人上进行测试。 然后,我手动配置 Linksys AC1200 WIFI 路由器以仅使用信道36–5180MHz。  但我的 Louie 机器人仍然可以连接到频率为5180的 Linksys AC1200路由器。

# wpa_cli_ti18xx bss current | grep freq;wpa_cli_ti18xx bss current | grep '^ssid'

频率=5180

SSID=Linksys-sw_5GHz

ping yahoo.com

Ping yahoo.com (98.138.253.109):56个数据字节

64字节(从98.138.253.109开始):icmp_seq=0 TTL=50 time=99 ms

64字节(从98.138.253.109开始):icmp_seq=1 TTL=50 time=97ms

 

----yahoo.com ping 统计信息---

发送2个数据包、接收2个数据包、0%数据包丢失

往返最小值/平均值/最大值= 97/98/99ms  方差= 2ms^2.

编号

 

当前的 WiLink 8 FW/SW/芯片是否支持此功能?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除监管域设置(区域等)外、没有其他方法可以禁用站点侧的选定信道

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认、Eyal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    我们在 WL1833上有更多问题、

    在 AP 角色中、TI WL1833能否控制在2.4GHz/5GHz 频段中使用的通道?
    2. WL1833是否支持 DFS?
    3.需要 AP 和基站角色支持的信道列表,
    我们认为 WL1833仅支持20MHz 带宽、需要确认。

    请告诉我、如果启动新线程更好、

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AP 角色中、TI WL1833能否控制在2.4GHz/5GHz 频段中使用的通道?

    [er]是的、这可以使用 hostapd.conf 进行配置


    2. WL1833是否支持 DFS?

    [ER]是的


    3.需要 AP 和基站角色支持的信道列表,

    [er] wl1833在2.4GHz 和5GHz 频段支持与 wl1837芯片相同的通道:

    在2.4GHz 频带中为2412-2484 MHz

    在5GHz 频段中为4910-5825 MHz。

    您的模块数据表中应提供这些信息。

    我们认为 WL1833仅支持20MHz 带宽、需要确认。

    [er]如果使用5GHz 频段、则可以使用 SISO40。

    BR、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eyal、

    在 AP 角色中、TI WL1833能否控制在2.4GHz/5GHz 频段中使用的通道?

    [er]是的、这可以使用 hostapd.conf 进行配置

    您能否告诉我们 hostapd.conf 中的哪个参数可以控制 AP 角色中的信道列表?

    3.需要 AP 和基站角色支持的信道列表,

    [er] wl1833在2.4GHz 和5GHz 频段支持与 wl1837芯片相同的通道:

    在2.4GHz 频带中为2412-2484 MHz

    在5GHz 频段中为4910-5825 MHz。

    您的模块数据表中应提供这些信息。

    我有初步规范编号 SP-CLWM-S、在第20页上、对于802.11n-5GHz、它仅支持5180至5320MHz、5500至5700MHz、5745至5825MHz (20MHz)。 是否有新版本的规范?

    我们认为 WL1833仅支持20MHz 带宽、需要确认。

    [er]如果使用5GHz 频段、则可以使用 SISO40。

    您是说使用 SISO40在5GHz 频段支持20MHz 吗? WL1833是否支持40/80MHz?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了上述问题、我们还想确认一点、
    >>>除监管域设置(地区等)外,没有其它方法可以禁用电台一侧的选定频道
    因此、我们可以在 hostapd.conf 和 wpa_supplicant.conf 中使用 COUNT_CODE/COUNTRY 来满足不同国家/地区的法规要求?
    hostapds.conf
    #国家/地区代码(ISO/IEC 3166-1)。 用于设置监管域。
    #根据需要设置、以指示器件所在的国家/地区。
    #这可以限制可用通道和发射功率。
    #这两个八位位组用作国家/地区字符串的前两个八位位组
    #(dot11CountryString)
    #COUNT_CODE=US
    ===
    wpa_supplicant.conf
    #国家/地区代码
    #此器件所在国家/地区的 ISO/IEC alpha 2国家/地区代码
    #当前正在运行。
    #country=US
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否查看了以下文档?

    大多数信息都在以下位置提供:

    有关 hostapd 配置的信息。 这与 WiLink 本身无关、而是与常规 hostapd 配置有关。

    请查看参考 hostapd.conf 的示例:

    检查此部件:

    #运行模式(a = IEEE 802.11a、b = IEEE 802.11b、g = IEEE 802.11g、 
    120
    #默认值:IEEE 802.11b 
    121.
    HW_MODE=g 
    122.
    
    
    123.
    通道编号(IEEE 802.11) 
    124.
    #(默认值:0、即未设置) 
    125.
    #请注意,某些驱动程序不使用 hostapd 和中的此值 
    126.
    需要使用 iwconfig 单独配置#通道。 
    127.
    #当设置为0时、将启用自动信道选择。 一个通道 
    128
    将从所需的 HW_MODE 中选择#。 
    129.
    通道= 11 
    130
    
    
    131.
    #自动信道选择(ACS)白名单 
    132.
    #(默认值:未设置) 
    133.
    #在自动通道选择中仅允许这些通道 
    134.
    # ACS_whitelist = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    135.
    
    
    136.
    #自动信道选择(ACS)黑名单 
    137.
    #(默认值:未设置) 
    138.
    #不允许在自动信道选择中使用这些信道 
    139.
    # ACS_blacklist=1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    140
    #将信道同步到以前的操作 AP 
    141.
    #(默认值:0) 
    142.
    #设置为1、以便将当前 AP 的通道同步到 
    143.
    同一 PHY 上可用无线电的#通道。 请注意、这一点 
    144.
    #适用于40MHz 工作通道(主通道+次通道) 
    145.
    AP_CHANNEL SYNC=1 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本文档非常有用。 我们现在没有其他问题。 谢谢、

    Steve