This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD 的内部原理图

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/611036/cc3100mod-internal-schematic-of-cc3100mod

器件型号:CC3100MOD

您好!

在哪里可以看到 CC3100MOD 的内部原理图?
我只能找到 BoosterPack 参考设计;但是、我想知道 CC3100MOD 中使用了什么滤波器。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nomo、

    请参阅 CC3100MOD 数据表的第6节 、您将看到 LC 滤波器和使用的组件。

    此致、

    成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。
    但是、第6节显示了 CC3100MOD 的外部原理图。
    我想知道 CC3100MOD 的内部原理图。

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo、

    遗憾的是、我们无法共享内部原理图、因为它处于 NDA 状态。 但同样、第6节显示了与3100MOD 配合使用的滤波器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 FCC 网站上搜索 Z64-CC3100MODR1、您会发现此处没有比文档中所示原理图更多的内容。