This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:定制 CC3200MOD 板停止工作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200MOD, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/610577/cc3200mod-custom-cc3200mod-board-stopped-working

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHENERGIA

您好!

我在定制板中使用 CC3200MOD、几天前就开始工作、但当我今天尝试上传代码时、它突然停止工作。 3天前、它运行良好、今天我尝试上传代码、但 Uniflash 无法识别电路板、并一直等待目标复位。

我有点困惑、原因可能是什么? 我认为不良焊接可能会是一个问题?

令人惊讶的是、此电路板在 CCS 调试模式下工作、但我无法使用 Uniflash 或 Energia 上传永久代码。  

建议一些硬件调试技术。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,拉克斯米,

    您在使用 UniFlash 时到底会遇到什么错误?
    是否确定将 uniflash 配置为正确的 COMM 端口?
    SOP2跳线已开启?
    COMM 端口与其他应用程序(如调试终端)不忙?

    BR、
    Kobi