This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:具有 C3100MOD 的 SimpleLink 库

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/608476/cc3100mod-simplelink-library-with-c3100mod

器件型号:CC3100MOD

你好

我正在使用具有 EFM32GG380F1024微控制器的 C3100MOD Wifi 模块。

在没有任何 RTOS (裸机)的情况下驱动简单链接库。

IM 当前面临看门狗复位。 这是因为简单链路驱动器卡在此处:

simplelink/source/driver.c:第1597行:static _SlSlReturnVal_t _DrvRxHdrRead (_u8 * pBuf、_u8 * pAlignSize)

   /*在前4个字节与后4个字节不同时读取*/
   while (*(_u32 *)&pBuf[0]=*(_u32 *)&pBuf[4])
   {
      NWP_IF_READ_CHECK (g_PCB->FD、&pBuf[4]、4);
   }

此条件永远不会为 false。

我希望能与支持工程师讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅下面的链接
    e2e.ti.com/.../564648

    您能告诉我它是否有用。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    链接帖子中的建议是否有助于解决此问题? 您能否详细说明仍然存在的任何问题?

    此致、
    查尔斯·奥