This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:用于进行 RESTful API 调用的 HTTP 客户端

Guru**** 2584525 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/610437/cc3120boost-http-client-for-making-restful-api-calls

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200CC3120

我很想让 MSP432 + CC3120 BoosterPack 接口与 RESTful Web 服务配合使用。 我想让 CC3120成为可以向服务器发送 POST / GET 请求的 HTTP 客户端、但我注意到 CC3120/CC3220 SDK 缺少 CC3100/CC3200 SDK 中包含的 HTTP 客户端库。 是否有任何现有代码可以执行此操作? 这篇文章 提到有些人已经这样做了、但我在任何地方都找不到任何关于它的信息。 MSP432 SDK Wi-Fi 插件还提到托管 HTTPS 服务器、但我找不到与客户端相关的任何内容。