This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:使用 Wifi Direct / P2P 将多个 CC3200"#39"连接到单个平板电脑

Guru**** 2580475 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/610036/cc3200-multiple-cc3200-s-to-a-single-tablet-using-wifi-direct-p2p

器件型号:CC3200

我尝试使用 Wifi Direct (P2P)将单个平板电脑连接到多个 Wifi 模块。 我首先使用 Launchpad 演示板上的 CC3200模块和 P2P 示例。 我可以使用 Wi-Fi Direct 从平板电脑搜索并进行连接。 平板电脑组成组并成为组所有者。 没关系。

我遇到的问题是、如果我先使用平板电脑通过 Wifi 直接连接到另一台平板电脑、则无法再连接到 CC3200。 如果我尝试邀请 CC3200加入该组、则不会发生任何情况。 平板电脑显示它是受邀的、但在模块结束时我什么都没有 有人有这个问题吗?

是否有人使用 Wifi Direct (P2P)成功地将单台平板电脑连接到多台 CC3200?

是否有这样的代码示例?

非常感谢、Alison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能让另一台平板电脑成为组所有者、同时仍尝试连接到上一个组所有者。
    您能否确认情况并非如此?

    此致、
    查尔斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的帮助。 您还回答了我发布的另一个类似问题。 我在这里添加了对该问题的更完整的答案:

    e2e.ti.com/.../2245853

    非常感谢、Alison