This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:如何禁用所有2.4GHz 通道

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/607406/wl1807mod-how-to-disable-all-2-4ghz-channels

器件型号:WL1807MOD

您好、支持团队、

我们希望禁用所有2.4GHz 通道、并且仅使用5GHz 通道、因为我们的天线和系统是为此而设计的。 执行此操作的最佳方法是什么?

限制功率? (这是否足够)

#|_CH1________________|_CH2________________|_CH3________________|_CH9____|_CH5________________|_CH6_|_CH7________________|_CH8_|_CH9_|_CH10_|_CH13_CH11_CH13_CH11_CH13_CH11_CH13_CH11_CH13_CH11_CH13_CH13_CH1_CH1_CH10_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH10_____CH1_CH1__CH                                

PerChanPwrLimitArr11ABG =       00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 FF F8 FF 等

 

禁用2.4GHz 天线?

NumberOfAssembledAnt2_4     = 00 #表示2.4GHz 的活动频带和已安装天线的数量;  

 

请提供建议。

谢谢、Patrick

我们希望禁用所有2.4GHz 通道、并且仅使用5GHz 通道、因为我们的天线和系统是为此而设计的。 执行此操作的最佳方法是什么?
限制功率? (这是否足够)
#|_CH1________________|_CH2________________|_CH3________________|_CH9____|_CH5________________|_CH6_|_CH7________________|_CH8_|_CH9_|_CH10_|_CH13_CH11_CH13_CH11_CH13_CH11_CH13_CH11_CH13_CH11_CH13_CH13_CH1_CH1_CH10_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH10_____CH1_CH1__CH                                
PerChanPwrLimitArr11ABG =       00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 FF F8 FF 等
 
禁用2.4GHz 天线?
NumberOfAssembledAnt2_4     = 00 #表示2.4GHz 的活动频带和已安装天线的数量;  
 
请提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的查询已分配给 WiFi 专家。 我们很快会回来。
    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、您确实可以使用:

    NumberOfAssembledAnt2_4      = 00

    但另一个问题是、您是否需要完全禁用2.4GHz 通道的任何使用(即使没有天线)?

    这意味着芯片根本不会使用2.4GHz (即使用于校准等?)

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eyal、谢谢!

    这是客户的意愿、禁用所有2、4GHz 功能、仅使用5GHz 通道

    是 WL1807支持的、可以通过将 NumberOfAssembledAnt2_4设置 为0来实现。

    此致、Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick

    唯一的问题是:
    即使将“NumberOfAssembledAnt2_4”设置为‘0x00’也是如此

    由于这是器件最基本和最缺省的频带、因此不能完全避免2.4GHz。
    芯片在首次唤醒时进行调优并校准到通道6、并且没有禁用它的选项。

    如果他们的产品是 AP、他们仍然可以将其设置为在所需的任何通道上工作(使用 hostapd 配置)、但即使没有组装2.4GHz 天线、此内部校准仍将在通道6上完成。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、客户回来了:

    我们尝试使用设置:NumberOfAssembledAnt2_4   = 00

    这与校准器工具一起工作正常。 2.4GHz TX 已不再可行。

    但是、如果我们在正常操作期间使用此设置并尝试加载 WLAN 驱动程序、则驱动程序不再启动。 将设置改回 NumberOfAssembledAnt2_4   = 01可解决此问题。

    是否有其他方法禁用2.4GHz 通道?

    我尝试通过将每通道设置为0dB (PerChanPwrLimitArr11ABG)并将 PCB 迹线损耗增益设置为-16dB 来尽可能降低2.4GHz 的增益设置、 但这仍然会导致过高的结果。(-10dB/-15dB 传导、而在应用设置之前传导的是10/15dB)应完全禁用通道。

    您是否还有其他工作要解决、或者是否可以解决驱动程序问题?

    谢谢、

    此致、Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定是否有方法可以通过当前固件实现解决此问题。 无法完全禁用2.4GHz。
    正如在芯片首次唤醒时对通道6进行调优和校准期间所指出的、并且没有禁用它的选项。
    如果您正在设置(NumberOfAssembledAnt2_4)、此校准可能会失败 = 00)且固件无法引导。

    也许您可以使用监管域(CRDA/regulation.bin)来创建禁用所有2.4GHz 通道的区域、以便在首次启动后、CRDA 将向固件发送命令以禁用所有2.4GHz 通道?

    此致、
    Eyal