This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:为 CC3220SF 使用 uniflash4.1编程闪存、发生错误

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/609223/cc3220sf-launchxl-use-uniflash4-1-programming-flash-for-cc3220sf-an-error-occurred

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我想使用无线电工具来测试射频性能、因此我需要刷写 CC3220SF-LUNCHXL。但是当我对午餐板进行编程时、出现错误:"请使用读取缓冲区"

我的刷写步骤如下:

步骤1:连接驱动器

步骤2:创建项目

步骤3:添加我的文件

我不知道应该在上图所示的蓝色框中添加哪个文件、因此我从服务包文件(simplelink_cc32xx_sdk_1_40_01_00\tools\cc32xx_tools\servicepack-cc3x20)添加 sp_3.4.0.0_2.0.0.0_2.2.0.5.ucf.signed.bin

步骤5:

步骤:6编程镜像

当我对映像进行编程时、它可以达到98%、然后会出现错误、即"worng read buffer (写入读取缓冲区)";

我的操作有什么问题?我应该选择哪个签名文件?

  • 期待    您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    请参阅 我们入门指南的第3.4节 、因为它提供了有关如何使用 UniFlash 工具对应用程序进行编程的详细说明。 遗憾的是、我无法加载和查看您包含的图片、但本文档应能解答您的问题。  

    此致、