This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200AUDBOOST:使用不带 TI-RTOS 的 CC3200音频 Booster Pack?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/609092/cc3200audboost-use-of-cc3200-audio-booster-pack-without-ti-rtos

器件型号:CC3200AUDBOOST
主题中讨论的其他器件:EnergiaCC3200

您好!

我想在没有 TI-RTOS 帮助的情况下使用 CC3200音频升压器。 我已经在 CCS 中测试了 TI-RTOS 示例代码、FreeRTOS 非常棒、这使得复杂 编码非常简单、但我使用的是不支持 FreeRTOS 的 Energia (我想)。  

请帮助我找出问题。 在没有 TI-RTOS 帮助的情况下、如何使用它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您必须将 RTOS 示例移植到非 RTOS。
    遗憾的是、我们没有提供现成的示例或文档来说明如何实现这一目标、因为这并非一个一刀切的方案。

    此致、
    查尔斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    感谢您的回复。
    如何将其转换为非 RTOS 代码?
    我已经在 CCS 中使用 TI RTOS 和免费 RTOS 进行了测试、它的编译很好并且工作正常。 我已经看到 Energia EMT 支持 TI-RTOS、该操作系统应该也支持基于 RTOS 的代码。
    您能给我一些头文件来将此代码 CCS 代码导入 Energia EMT 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Laxmi,

    目前、我没有计划在 Energia 中支持音频 BoosterPack。 尽管如此、正如 Charles 指出的、您应该能够使用 Energia 中的现有代码。 Energia 18目前不支持 CC3200的 EMT、但我将在几周左右的时间内添加此功能。 同时、您可以使用具有 CC3200 EMT 支持的 Energia 17。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Robert 的建议。 我正在尝试将其移植到 Energia 中、已完成50%以上的工作。 让我们看看在 Enrgia 中运行它后会发生什么情况。 我将不断更新进展情况。 谢谢!