请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200-LAUNCHXL Thread 中讨论的其他器件:CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在将 cc3200 UART0用于来自另一个主板的数据,因此我想将 UART1用于终端,我配置了引脚复用和两个 UART 初始化我想使用报告或 UART_PRINT 函数 UART1作为终端需要进行的任何其他更改。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在将 cc3200 UART0用于来自另一个主板的数据,因此我想将 UART1用于终端,我配置了引脚复用和两个 UART 初始化我想使用报告或 UART_PRINT 函数 UART1作为终端需要进行的任何其他更改。
您好 Saran、
如果您希望将 UART1用于终端、并且不考虑将 UART_if.c 中的辅助函数用于连接到另一个电路板、则只需修改 uart_if.h 中的控制台和 console_Periph 定义、即可反映 UART1的使用情况、如下所示:
#define console UARTA1_BASE #define console_Periph PRCM_UARTA1
这也会为您更改 UART 初始化、但您仍需要记住将 UART1外设引脚复用。 请注意、只有当 UART 信号多路复用到引脚55+57时、板载 USB->UART 才起作用。 如果您想在计算机上看到终端输出、则需要将其他一些适配器连接到 UART1引脚。
此致、
Michael