This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200AUDBOOST:CC3200MOD Launchpad 可在 Energia 中与音频 Booster Pack 连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/609088/cc3200audboost-cc3200mod-launchpad-interfacing-with-audio-booster-pack-in-energia

器件型号:CC3200AUDBOOST
主题中讨论的其他器件:CC3200MODENERGIA

您好!

我正在尝试在 CC3200MOD 和音频 Booster Pack 的帮助下使用扬声器播放音频。 我在 CCS 中获得了示例代码、它运行正常、但我的大多数代码都是用 Energia 编写的、因此、我尝试使用 Energia 编写音频 Booster 代码、但我找不到任何文档或示例。

您在 Energia 上是否有任何示例代码? 这对我非常有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在订单中看到您在 CCS 上运行了使用 TI RTOS 的示例。 您为什么要改用 Energia?
    我已联系团队确认是否有用于 Energia 的音频 BOOST 示例、您应该会得到一点反馈。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、
    我将使用某种混合平台、即 Energia 和 CCS。 我在 CCS 中使用 Energia 兼容代码、导入 Energia sketch 以用于调试目的、真棒。
    我已经在 Energia 中开发了其他部分的编码、因此在纯 CCS 中开发音频没有用处。 我使用 CCS 中的 Linaro GCC 编译器来调试 Energia 代码。
    我希望这能解决您的疑问。
    请检查并告知我。