This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:是或等效

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/609086/cc3120boost-yes-or-equivalent

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3120

我们需要在运动控制产品中添加 Wi-Fi,我们正在寻找一个模块和芯片组,如 CC3120。

我们确实需要 TCP/IP 堆栈、因为 我们的 RTOS 中已经实现了 TCP/IP 堆栈以及 Web Server IPv4-6堆栈。

问题:

1)是不 使用 TCP/IP 堆栈 Web 服务器时可以使用的任何芯片组。 如果答案是肯定的、请告知器件型号。

2) 2)如果1)中的答案不是任何方式,我们的 CNA 将不能访问 Web Server,该库的 HTML

此致

艾伯特·特洛