This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:工作站模式下的 CC3100

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/608216/cc3100boost-cc3100-in-station-mode

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC31XXEMUBOOST

我使用 TI 的 Evo-kit (CC31xxEMUBOOST 和 CC3100BOOST)在 TI 无线电工具的帮助下进行射频验证。 我们将手动测量基本射频参数。

为了简化和自动化、我们要将套件设置为工作站模式、以使用我们的测试设备的信号选项通过自动测试序列来缩短测试时间。 在此模式下、测试设备是 AP。

 将套件设置为工作站模式的简单方法是什么?

BR

安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用无线电工具、您可以运行 RX 和 TX 射频测试。 它并不是在基站或 AP 模式下尤其如此。
    SDK 中提供的 WLAN 站和 AP 演示。

    此致、
    查尔斯·奥