This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WILINK8-WIFI-MCP8:专有 Wi-Fi 驱动程序构建流程-定制 AM437x/WL1835MOD 板、QNX OS

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WILINK8-WIFI-MCP8

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/608152/wilink8-wifi-mcp8-proprietary-wi-fi-driver-build-process---custom-am437x-wl1835mod-board-qnx-os

器件型号:WILINK8-WIFI-MCP8
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MOD

WiLink 论坛上的人们好!

我正在尝试从基于 AM437x/WL1835MOD 的定制板进行 WiFi/BT 连接。 安装的操作系统为 QNX 6.6。

我已下载 WILINK8-WIFI-MCP8软件包并将其安装在 Windows 7下。

此程序在 Windows 主机下安装 c:\program file/MCP-R8.5 SP1。

从那里我被阻止:

一 阅读 MCP-R8.5 SP1/docs/WL18xx WLAN MCP8.5_SP1发行说明.pdf。

它看起来还有其他软件包可供下载(5.2.1 1。 解压缩 sources.hostap/驱动程序来源:core/dist 和 ti_mcp8/dist)。

是否有其它软件包可供下载?

二 使用 linux_build_commands.txt。

我尝试将 MCP-R8.5 SP1/WiLink 复制到 Debian 虚拟机。

我无法成功完成构建。

导出 kernel_DIR= :应指向的位置 (空目录!?)

它失败,出现“*** No rule to make target 'modules”错误。

您能否帮助完成专有操作系统的 WiLink8专有 Wi-Fi 驱动程序的构建过程?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,这些说明适用于 Linux 操作系统。 MCP 驱动程序已被移植到 QNX 和其他操作系统,但我们不直接支持。 您需要咨询第三方、例如:Adeneo Embedded https://witekio.com/

    谢谢
    Saurabh