This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220MOD:IPv4未被出租给客户端

Guru**** 2563300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/607916/rtos-cc3220mod-ipv4-is-not-getting-leased-to-client

器件型号:CC3220MOD

工具/软件:TI-RTOS

我们以 AP 模式运行器件、因此允许客户端进行连接。 我们的一位测试人员使用他的工作计算机尝试连接到 AP、但 IPv4未被租用。 在 WLAN 事件中、我们可以看到外部工作站正在尝试连接。 这是我们第一次看到设备连接、但 IPv4无法租用。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您正在运行什么示例? 您是否实施了 DHCP?

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将从开箱即用示例中实现。 应实现 DHCP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    解释可以很简单。 确保 PC 配置为使用 DHCP 而不是静态 IP。

    1月