This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100BOOST

Guru**** 2588225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, MSP430F5529, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/607483/cc3100boost-cc3100boost

主题中讨论的其他器件:CC3100BOOSTMSP430F5529CC31XXEMUBOOST

 部件

 

编号:CC3100BOOST

尊敬的团队:

         我不使用 CC3100EMU 升压。 当我打开 CC3100EMU 时、我无法获得 WiFi 信号。 我在下面观看了视频。

请帮助我获取 WiFi 信号。

www.youtube.com/watch

此致、

Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅下面列出的文档。
    您需要正确堆叠和配置 CC3100BOOST 和 CC31XXEMUBOOST、然后才能使用 CCS 进行调试。 如果您打算进行闪存编程、则需要 CC3100BOOST 和 MSP430F5529。

    如果设置正确、则开箱即用体验应采用哪种工作方式。

    此致、
    查尔斯·奥